This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:当 DS90UB971与 DS90UB954配对时、DS90UB971 CSI 速度是否被限制在832Mbps?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414037/ds90ub971-q1-when-ds90ub971-is-paired-with-ds90ub954-is-ds90ub971-csi-speed-limited-at-832mbps

器件型号:DS90UB971-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

我们计划用 UB971来代替旧的 UB953、我想知道 ub971的 CSI 速度在 FPD-Link3上使用 dub954工作时是否限制在832Mbps?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    否、CSI 速度将不限制为832Mbps。 但 UB971必须与 UB954输入带宽匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!我有两个请求、DS90UB971和 DS90UB9702都是! 如何联系 TI 销售部门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    不确定您具有哪种类型的请求。 但您可以在 TI.com 上找到所有详细信息。 您可以在其中申请更多信息、购买 EVM 或订购样片...等

    请访问 DS90UB971 页面或 DS90UB9702 页面。