This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:4个 USB2.0摄像头是否连接到 TUSB7340带宽?

Guru**** 2872580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411716/tusb7340-4-usb2-0-cameras-connected-to-tusb7340-bandwidth

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果4个 USB2.0摄像头连接到4个从 TUSB7340 PCIe 转换为 USB 桥接器的 USB 端口、

每个 USB2.0是否具有480Mbps? 还是4个 USB2.0器件平等地共享480Mbps 带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师:

    USB 音频和视频流通常使用 等时传输 –这些传输是由具有固定但有保证的带宽的主机启动的基于数据包的周期性传输。  主机控制器 可以提前规划传输调度、以确保在总线上保留足够的时间、从而保证这种带宽。

     通常、USB2总线  支持384Mbps 的等时 传输带宽(480Mbps 的80%)、4个 USB2.0器件等量共享384Mbps 的带宽。  在使用所有4个摄像头之前、您可能需要检查每个摄像头使用的带宽。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    当两个 USB 3.0摄像头和两个 USB 2.0摄像头连接到桥接器的4个 USB 端口时、
    参考方框图将是两个 USB 3.0摄像头共享 USB 3.0集线器的带宽。
    两个 USB 2.0相机共享 USB 2.0集线器的带宽是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    两台 USB 3.0摄像头的带宽共享 USB 3.0集线器。
    且两台 USB 2.0相机共享 USB 2.0集线器的带宽是否正确

    是的。

    好的

    Brian