Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB7340 工具与软件:
大家好、团队成员:
如果4个 USB2.0摄像头连接到4个从 TUSB7340 PCIe 转换为 USB 桥接器的 USB 端口、
每个 USB2.0是否具有480Mbps? 还是4个 USB2.0器件平等地共享480Mbps 带宽?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
凯文:
两台 USB 3.0摄像头的带宽共享 USB 3.0集线器。
且两台 USB 2.0相机共享 USB 2.0集线器的带宽是否正确
是的。
好的
Brian