This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410EVM-SMA:原理图检查

Guru**** 2939080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404860/ds160pr410evm-sma-schematic-check

器件型号:DS160PR410EVM-SMA
主题中讨论的其他器件:DS160PR410

工具与软件:

你(们)好

DS160PR410EVM-SMA 评估模块(EVM)(修订版 B)

客户有问题。 我看到线路需要用于 TX 和 RX 的转接驱动器。

客户示波器测量值可以确定 TX 的 EQ 和增益设置。

我们如何确定 RX 的 EQ 和增益设置?

或者它是否应该与 TX 设置相同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    这与 TX 设置相同。 DS160PR410不知道通道是用于 RX 还是 TX。 我们可以对 TX 和 RX 都使用示波器测量。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    感谢您的解释

    客户的示波器只能为 TX 供电。 您对 RX 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请向我们发送设置的图片或方框图、以便我们可以查看您的客户进行此测量的选项。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser  

    如下图所示、主板+底板设计相同。 转接驱动器将放置在基板上。 是否有建议的 Y 长度? 如果 X=5"、Y=2"、则建议 TX/RX 分别采用何种增益和 EQ 调整? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    这取决于 X 或 Y 的插入损耗。我们应始终从 EQ 指数0开始、然后一次增加一个阶跃、直到我们看到眼图得到改善。 当我们增加 EQ 指数时、会有一个点眼图降级。 此时、我们应后退或将 EQ 指数减少 2步。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

     如果我们无法测量 RX 信号 SI、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth

    由于美国劳动节假期、您的问题可能会延迟回复。 我们 将在明天( 9月3日)返回时了解您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    转接驱动器可以补偿其输入端的信号损失。 在其发送器上无法做太多事情来对 CPU 的 RX 侧或端点进行重大更改。 我认为对于 RX、您指的是 CPU 的 RX 端或终点。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    是的、我是指 CPU PCIE_RX。 如何调整 RX 转接驱动器增益和 EQ? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请使用 DS160PR410 GUI。 您可以从最低 EQ 指数开始、然后一次增加一步。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser   

     如何使用 GUI? GUI 可以检查 RX 信号 SI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    GUI 用于更改转接驱动器设置、通常最好通过 High Level 页面的 Block Diagram 面板来实现此目的。

    GUI 无法在任何地方检查信号质量、包括 CPU RX 上的信号。 要检查 CPU RX 的信号质量、通常 CPU 应能够运行可在 PCIe 链路上执行通道裕度的专用软件、例如 Intel 和 AMD 都有此类工具。 当此信息可用时、可以测试和调整该数据方向的转接驱动器设置、以找到可获得更好结果的组合。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何使用此 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我不建议使用"系统"页面、它最初是为了规划目的、但已被弃用。 器件寄存器配置可以在 High Level 页面中执行、我的屏幕截图来自该页面。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用这个 GUI 后、我仍然不知道如何调整 RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您的 CPU 是否有方法检查其接收器的信号质量? 这是调优转接驱动器所必需的。

    在 GUI 中、请使用 High Level 页面上的 Block Diagram 选项卡。 可以从0开始逐步浏览 EQ 索引、每次更改后点击"Apply to All Channels"(应用到所有通道)。 完成每个步骤后、请检查 CPU 接收器处的信号质量、以确定最佳 EQ 设置。

    此致!

    卢卡斯