主题中讨论的其他器件:DS160PR410
工具与软件:
你(们)好
DS160PR410EVM-SMA 评估模块(EVM)(修订版 B)
客户有问题。 我看到线路需要用于 TX 和 RX 的转接驱动器。
客户示波器测量值可以确定 TX 的 EQ 和增益设置。
我们如何确定 RX 的 EQ 和增益设置?
或者它是否应该与 TX 设置相同?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
DS160PR410EVM-SMA 评估模块(EVM)(修订版 B)
客户有问题。 我看到线路需要用于 TX 和 RX 的转接驱动器。
客户示波器测量值可以确定 TX 的 EQ 和增益设置。
我们如何确定 RX 的 EQ 和增益设置?
或者它是否应该与 TX 设置相同?
谢谢你。
尊敬的 Gareth:
GUI 用于更改转接驱动器设置、通常最好通过 High Level 页面的 Block Diagram 面板来实现此目的。
GUI 无法在任何地方检查信号质量、包括 CPU RX 上的信号。 要检查 CPU RX 的信号质量、通常 CPU 应能够运行可在 PCIe 链路上执行通道裕度的专用软件、例如 Intel 和 AMD 都有此类工具。 当此信息可用时、可以测试和调整该数据方向的转接驱动器设置、以找到可获得更好结果的组合。
此致!
Evan Su
尊敬的 Gareth:
您的 CPU 是否有方法检查其接收器的信号质量? 这是调优转接驱动器所必需的。
在 GUI 中、请使用 High Level 页面上的 Block Diagram 选项卡。 可以从0开始逐步浏览 EQ 索引、每次更改后点击"Apply to All Channels"(应用到所有通道)。 完成每个步骤后、请检查 CPU 接收器处的信号质量、以确定最佳 EQ 设置。
此致!
卢卡斯