工具与软件:
各位专家、您好!
我收到了一位客户关于 INH 引脚压降的一些问题。
在 TCAN1146-Q1的数据表中、我们可以看到在-6mA 条件下"从 Vsup 到 INH"的高电平压降。
![]()
这是否意味着 INH 输出电压通常为(Vsup-0.5) V? -6mA 的条件意味着什么? 我相信 INH 引脚从外部输出电流、因此我无法理解电流为负的原因(=在内部消耗电流)。
另外、我们可以在数据表中看到"Vsup 减去二极管压降"。 根据我的理解、如果 INH 引脚为 ON、MOSFET 会导通、因此 INH 引脚没有二极管压降。 那么、二极管压降来自什么?

谢谢!
Kento