This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:INH 引脚:从 Vsup 到 INH 的高电平压降

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410556/tcan1146-q1-inh-pin-high-level-voltage-drop-from-vsup-to-inh

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我收到了一位客户关于 INH 引脚压降的一些问题。

在 TCAN1146-Q1的数据表中、我们可以看到在-6mA 条件下"从 Vsup 到 INH"的高电平压降。

这是否意味着 INH 输出电压通常为(Vsup-0.5) V? -6mA 的条件意味着什么? 我相信 INH 引脚从外部输出电流、因此我无法理解电流为负的原因(=在内部消耗电流)。

另外、我们可以在数据表中看到"Vsup 减去二极管压降"。 根据我的理解、如果 INH 引脚为 ON、MOSFET 会导通、因此 INH 引脚没有二极管压降。 那么、二极管压降来自什么?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安达山市

    感谢您的耐心等待、我将在2024年09月13日 业务结束时给您回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    在这方面是否有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安达山市

    对于延迟深表歉意、另一位工程师将支持此主题、并将在 End of Business 2024年09月18日 中得到响应。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    您的理解是正确的、INH 引脚的电流输出为正、因此如果有负载从该引脚消耗6mA、我们预计该引脚的输出电压会下降指定量。 我们的数据表在用于电流的符号方面并不总是一致的-我不确定这里为什么使用负值。  

    INH 引脚有一个面向 Vsup 电源和 INH 输出的串联二极管。 当 INH 引脚由可能驱动比收发器 Vsup 基准更高的电压的其他器件共享时、该二极管用于防止电流流流回电源。 由于该二极管用于防止这种情况、因此当从该引脚汲取合理的电流时、INH 输出电压将经历 Vsup 的二极管压降。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott