This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:INH/LIMP 引脚寄存器设置和看门狗超时中的 INH/LIMP 引脚行为

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410547/tcan1146-q1-inh-limp-pin-register-setting-and-inh-limp-pin-behavior-in-a-watchdog-timeout

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我收到了一位客户的一些问题。 您能回答下面的问题吗?

1.当我们要使用 LIMP 函数时、我们应该如何设置 DEVICE_CONFIG1寄存器? 有 INH_DIS、INH_LIMP_SEL 和 LIMP_DIS 寄存器。

在以下情况下会发生什么情况?

a. INH_DIS = 0 (INH 启用)、INH_LIMP_SEL = 1 (LIMP)、LIMP_DIS = 0 (LIMP 启用)

b.  INH_DIS = 0 (INH 启用)、INH_LIMP_SEL = 1 (LIMP)、LIMP_DIS = 1 (LIMP 禁用)

2.当我们将 INH/LIMP 引脚设置为 LIMP 引脚时、在 WD_ACT=00b 的看门狗超时(关闭 INH 300ms 并设置 WD 中断)中、该引脚的行为是怎样的?

LIMP 引脚是否会持续300ms 并且在该 LIMP 引脚变为高阻态之后达到数据表10.4.7.7中所述的高阻态?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安达山市

    解决您的问题:

    1a)这意味着 INH 引脚将用作 LIMP 和 LIMP 功能。

    1b)这意味着 INH 引脚将用作 LIMP 且此时禁用了 LIMP 功能。

    2) 2)否、这意味着在数据表状态图和 LIMP 部分中说明的启用 LIMP 的条件下、INH/LIMP 引脚将仅作为 LIMP 工作。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。 我理解当看门狗超时时、LIMP 会始终变为高电平并且在300ms 内不会变为低电平。  

    我收到了另一个问题。 如果我们将 INH/LIMP 引脚配置为 INH 并设置  WD_ACT=00b (关闭 INH 300ms 并设置 WD 中断)、当看门狗超时继续时、它是否只变为低电平300ms? 还是周期性地变为低电平300ms?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨足立山、

    当配置为300ms 脉冲时、如果发生看门狗超时、INH 引脚将仅产生一次低电平脉冲。 需要对看门狗设置进行复位或处理、然后才会发生第二次超时、这会导致另一个300ms 脉冲。  

    此致、  
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    需要对看门狗设置进行复位或处理、然后才会发生第二次超时、这将导致另一个300ms 脉冲。  [报价]

    您能告诉我们如何重置或维护看门狗吗? 我认为我们可以通过 DEVICE_RST 寄存器重置看门狗、对吗? 是否有其它方法来复位或维护看门狗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨足立山、

    是的、通过 DEVICE_RST 寄存器复位器件将复位看门狗。 可以通过向 WD_INPUT_TRIG 寄存器(寄存器15h)写入 FFh 来为看门狗提供服务。  

    此致、  
    Eric Schott