工具与软件:
各位专家、您好!
我收到了一位客户的一些问题。 您能回答下面的问题吗?
1.当我们要使用 LIMP 函数时、我们应该如何设置 DEVICE_CONFIG1寄存器? 有 INH_DIS、INH_LIMP_SEL 和 LIMP_DIS 寄存器。
在以下情况下会发生什么情况?
a. INH_DIS = 0 (INH 启用)、INH_LIMP_SEL = 1 (LIMP)、LIMP_DIS = 0 (LIMP 启用)
b. INH_DIS = 0 (INH 启用)、INH_LIMP_SEL = 1 (LIMP)、LIMP_DIS = 1 (LIMP 禁用)

2.当我们将 INH/LIMP 引脚设置为 LIMP 引脚时、在 WD_ACT=00b 的看门狗超时(关闭 INH 300ms 并设置 WD 中断)中、该引脚的行为是怎样的?
LIMP 引脚是否会持续300ms 并且在该 LIMP 引脚变为高阻态之后达到数据表10.4.7.7中所述的高阻态?
谢谢!
Kento