This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:当没有负载连接到下游端口时、VBUS 没有电压

Guru**** 2834555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411338/tusb4041i-vbus-has-no-voltage-when-no-load-is-connected-to-the-downstream-port

器件型号:TUSB4041I
Thread 中讨论的其他器件: TUSB4020BI

工具与软件:

在 TUSB4041I 调试中、当下游端口未连接负载时、VBUS 没有电压。 经调查发现 PWRCTL1/2/3/4处于低电平(0.02V)。 外设配置与原理图中的设计一致。 测量后发现除 PWRCTL1/2/3/4之外所有引脚的电压电平均符合设计预期。 请帮助检查设计是否存在任何问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      原理图看起来没有问题。 上行端口工作正常吗? OVERCURR#引脚的电压是多少?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上行端口正常工作、OVERCURR#引脚的电压为3.25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试了 TUSB4041EVM 和  PWRCTL1/2/3/4引脚、 PWRCTL_POL 全部变为高电平。

     您能否移除引脚13 AutoEnz 上的 PD 电阻器并重新测试?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常工作情况下:


    在空载运行过程中、TUSB4041I 的一些晶体会产生振动、而另一些晶体不会产生振动、并且所有晶体在带载条件下都会产生振动;


    无论晶体是空载还是负载、TUSB4020BI 都会产生振动。


    空载时、上行端口为(DP =高电平、DM =低电平)、下行端口为(DP =低电平、DM =低电平);


    有负载时、上行端口为(DP =低电平、DM =低电平)、下行端口为(DP =低电平、DM =高电平)。



    在发生故障的情况下:


    无论空载还是负载、TUSB4041I 都不会振动。


    无论负载如何、上行端口均为(DP =低电平、DM =低电平)、下行端口为(DP =低电平、DM=LOW)。


    用晶体振荡器(1.8V)更换晶体仍然无法正常工作。



    注:测试过程中使用了低速器件(鼠标)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计中使用了哪种晶体?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体或振荡器 为24MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指晶体型号#、因此我可以检查是否 符合集线器要求。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于上行端口差分信号的正负端子接反、因此该故障已解决。


    关于 USB_VBUS 信号、如图所示。
    该设计采用独立的电源方案。


    在调试过程中、我们发现方案 A 和方案 B 都对下游端口的功率输出没有影响(在两种情况下都可以检测到5V 电压)。


    USB_VBUS 信号的功能是什么? 这样我便可以决定在设计中采用哪一种方案更合理。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上行端口在 USB_VBus 检测信号> 0.4V 之后才会开始枚举。

    对于计划 A、即使未连接上行端口、集线器下行端口5V 也将始终开启。

    对于计划 B、  当 连接上行端口时、集线器下行端口5V 将开启。

    因此、优先选择计划 B。

    好的

    Brian