请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 工具与软件:
您好!
我正在将 DS90UB954用于工程、 无法通过 I2C 更改芯片的内部寄存器。 I2C 总线确实为每个读取和写入事务生成 ACK、从芯片读取的数据是准确的、因为我交叉检查了数据表中寄存器的这些默认值、并且写入事务 也设置了有效的 ACK 位。 实际上、写入对寄存器值没有影响、而是 保留默认值。 请注意、 外部时钟引脚5未连接到任何外部时钟发生器、希望系统会自动使用内部25 MHz 振荡器。 请帮助我解决此问题、谢谢...