This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:无需外部基准时钟的器件运行

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415587/ds90ub954-q1-device-operation-without-external-reference-clock

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

您好!

我正在将 DS90UB954用于工程、 无法通过 I2C 更改芯片的内部寄存器。 I2C 总线确实为每个读取和写入事务生成 ACK、从芯片读取的数据是准确的、因为我交叉检查了数据表中寄存器的这些默认值、并且写入事务 也设置了有效的 ACK 位。 实际上、写入对寄存器值没有影响、而是 保留默认值。 请注意、 外部时钟引脚5未连接到任何外部时钟发生器、希望系统会自动使用内部25 MHz 振荡器。 请帮助我解决此问题、谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafeeq、

    您需要连接一个外部 CLK 源作为 REFCLK、用于 I2C 通信和数据传输。 使用没有 REFCLK 的 DES 是一个无效用例。

    正如您在数据表中看到的、图9-3在 PDB 变为高电平之前必须存在 REFCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    在我将外部振荡器连接到 REFCLK 时、问题已得到解决。 感谢您的建议。