This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:HW:TCAN1044AVDRQ1的上电和断电顺序

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412283/tcan1044av-q1-hw-power-on-and-off-order-for-tcan1044avdrq1

器件型号:TCAN1044AV-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

请让我确认 TCAN1044AVDRQ1的上电和断电顺序。

在我们的系统中、

上升;VIO (3.3V)首先上升、然后 VCC (5.0V)上升。

下降:VCC (5.0V)首先下降、VIO (3.3V)在之后下降。

我们已经确定在端子的绝对最大额定值方面没有问题。

我想知道是否存在信号泄漏或任何其他问题。

BR、

Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kentaro、

    否、当任一电源未满足数据表中定义的阈值以确保正常运行时、这些器件存在欠压额定值和限制、会将其置于受保护模式。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eric Hackett ,

    谢谢你。

    请告诉我们您的答案。

    有问题吗?

    BR、

    Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kentaro、

    不、没有问题。

    此致、

    Eric Hackett