请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044AV-Q1
工具与软件:
各位专家、您好!
请让我确认 TCAN1044AVDRQ1的上电和断电顺序。
在我们的系统中、
上升;VIO (3.3V)首先上升、然后 VCC (5.0V)上升。
下降:VCC (5.0V)首先下降、VIO (3.3V)在之后下降。
我们已经确定在端子的绝对最大额定值方面没有问题。
我想知道是否存在信号泄漏或任何其他问题。

BR、
Kentaro