Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P
工具与软件:
在之前的电路版本中、信号眼图高电平测试失败(如随附的图所示)。 因此、在此版本中、我们已添加了 TUSB522P 以重新驱动 USB 信号。
对于 TUSB522P 的 EQ1/2、OS1/2和 DE1/2、您是否有任何推荐的设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我假设您的设计采用典型的 FR4作为布线材料(5Gbps 时为~0.5dB/in)。 这将得出以下损耗曲线:

如果您要将 TUSB522P 放置在 FPC 连接器和 USB 主机之间、我建议将其放置在更靠近 FPC 连接器的位置。 这允许转接驱动器通过 EQ 补偿更多 SSTX 通道。 例如、假设您将 TUSB522P 与 FPC 连接器距离2cm:

在这种情况下、您可以使用 以下设置开始测试:
这些建议依赖于电路板材料和转接驱动器放置的假设、而不考虑过孔数或布局属性。 在系统中设计转接驱动器时、最好在所有 EQ/DE/OS 设置中添加上拉和下拉选项。 这使您能够在验证电路板时根据需要更改设置。
此致!
Shane