This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:关于 TUSB522P 配置的查询

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415078/tusb522p-inquiry-about-tusb522p-configuration

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

在之前的电路版本中、信号眼图高电平测试失败(如随附的图所示)。 因此、在此版本中、我们已添加了 TUSB522P 以重新驱动 USB 信号。

对于 TUSB522P 的 EQ1/2、OS1/2和 DE1/2、您是否有任何推荐的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您向我们提出问题。 EQ、DE 和 OS 设置将取决于522P 与 USB 主机/器件和连接器之间的通道损耗:

    您是否知道 TUSB522P 前后的通道损耗(以 dB 为单位)? 如果是、我可以帮助建议 EQ、DE 和 OS 设置。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于新的 PCBA 仍在设计中、因此我们目前无法确定通道损耗。

    前一版本的 PCBA 具有一个到 FPC 连接器的布线长度约为10cm 的 USB 源、而从 FPC 连接器到输出端口的距离约为12cm。 我们想在 FPC 连接器输出之前添加 TUSB522P、以增强 USB 信号。

    您还可以建议默认值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您的设计采用典型的 FR4作为布线材料(5Gbps 时为~0.5dB/in)。 这将得出以下损耗曲线:

    如果您要将 TUSB522P 放置在 FPC 连接器和 USB 主机之间、我建议将其放置在更靠近 FPC 连接器的位置。 这允许转接驱动器通过 EQ 补偿更多 SSTX 通道。 例如、假设您将 TUSB522P 与 FPC 连接器距离2cm:

    在这种情况下、您可以使用 以下设置开始测试:

    • EQ1:低(3dB)
    • DE1:悬空(-3.5dB)
    • OS1:高
    • EQ2:低(3dB)
    • DE2:低(0dB)
    • OS2:低

    这些建议依赖于电路板材料和转接驱动器放置的假设、而不考虑过孔数或布局属性。 在系统中设计转接驱动器时、最好在所有 EQ/DE/OS 设置中添加上拉和下拉选项。 这使您能够在验证电路板时根据需要更改设置。  

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将在新 PCBA 上尝试它