This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:摄像头支持

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB960-Q1, DS90UB971-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415210/ds90ub960-q1-camera-support

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB971-Q1、DS90UB953-Q1

工具与软件:

Hello AS (根据 DS90UB960-Q1 )支持200万像素传感器、可在60Hz 帧速率下实现全高清1080p 分辨率。 我想问是否可以将 DS90UB960-Q1用于以下配置:2 x 300万像素摄像头传感器和2 x 800万像素摄像头传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:  

    DS90UB960可支持3.328Gbps 的最大输入视频速率。 可以通过以下公式计算视频速率:水平分辨率*垂直分辨率*每像素位数*帧速率*开销(如果未知、估计为12-25%)。

    作为粗略估算、仅当帧速率为~30FPS 且 每像素最大为10位时、才可能使用8MP 传感器。 该系统还需要确保串行器具有支持的输入视频速率。 如果需要更深入地了解该系统、请回答上面提到的具体参数、我们很乐意查看这些参数。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe Bison:

    感谢您的答复。 请检查每个摄像头传感器的参数

    对于8MP 摄像机传感器分辨率是 3840 H x 2160 V ,每像素26位,帧速率=60fps,开销未知。 串行器/解串器我们将 DS90UB971-Q1用于800万像素摄像头传感器。

    对于3MP 摄像机传感器分辨率是 1920 H x 1536 V ,每像素26位,帧速率=60 fps,开销未知,  Serailizer 我们正在使用 DS90UB953-Q1为3MP 摄像机。

    如果 DS90UB960-Q1不支持我的要求、您可以向我推荐其他解串器器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:  

    感谢您分享有关正在使用的8MP 摄像头的更多信息。 8MP 摄像头是否是 CSI-2数据类型输出? 通常、我们不会看到视频数据的每像素26位。 您能否共享 CSI-2数据类型的名称?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zoe、是的、它是 CSI-2输出。 MIPI CSI−2 12、16、24 (22个有效位)和28−位(26个有效位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    感谢您分享更多信息。 由于视频分辨率的原因、对串行器和解串器都将存在限制。 对于所讨论的8MP 分辨率、30FPS 下每像素最大位数和支持的帧速率的估算值为20bpp。 请注意、串行器将存在输入数据速率限制 、因此也应进行检查。