主题中讨论的其他器件: DS90UB971-Q1、DS90UB953-Q1
工具与软件:
Hello AS (根据 DS90UB960-Q1 )支持200万像素传感器、可在60Hz 帧速率下实现全高清1080p 分辨率。 我想问是否可以将 DS90UB960-Q1用于以下配置:2 x 300万像素摄像头传感器和2 x 800万像素摄像头传感器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Hello AS (根据 DS90UB960-Q1 )支持200万像素传感器、可在60Hz 帧速率下实现全高清1080p 分辨率。 我想问是否可以将 DS90UB960-Q1用于以下配置:2 x 300万像素摄像头传感器和2 x 800万像素摄像头传感器
尊敬的 Pranjali:
DS90UB960可支持3.328Gbps 的最大输入视频速率。 可以通过以下公式计算视频速率:水平分辨率*垂直分辨率*每像素位数*帧速率*开销(如果未知、估计为12-25%)。
作为粗略估算、仅当帧速率为~30FPS 且 每像素最大为10位时、才可能使用8MP 传感器。 该系统还需要确保串行器具有支持的输入视频速率。 如果需要更深入地了解该系统、请回答上面提到的具体参数、我们很乐意查看这些参数。
此致!
佐伊
尊敬的 Zoe Bison:
感谢您的答复。 请检查每个摄像头传感器的参数
对于8MP 摄像机传感器分辨率是 3840 H x 2160 V ,每像素26位,帧速率=60fps,开销未知。 串行器/解串器我们将 DS90UB971-Q1用于800万像素摄像头传感器。
对于3MP 摄像机传感器分辨率是 1920 H x 1536 V ,每像素26位,帧速率=60 fps,开销未知, Serailizer 我们正在使用 DS90UB953-Q1为3MP 摄像机。
如果 DS90UB960-Q1不支持我的要求、您可以向我推荐其他解串器器件型号