工具与软件:
你好、专家
我在数据表中看到了以下字。 我有两个问题。
Q1:根据数据表说明、可使用上拉电阻器上拉 TXD 引脚。 使用上拉电阻器或不使用上拉电阻器时、更广泛地使用哪一种电路?
Q2:TxD 通常连接到 MCU IO。 MCU IO 可在 MCU 内部配置为上拉模式。 如果是、是否 需要将外部上拉电阻器添加 到 TXD 引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、专家
我在数据表中看到了以下字。 我有两个问题。
Q1:根据数据表说明、可使用上拉电阻器上拉 TXD 引脚。 使用上拉电阻器或不使用上拉电阻器时、更广泛地使用哪一种电路?
Q2:TxD 通常连接到 MCU IO。 MCU IO 可在 MCU 内部配置为上拉模式。 如果是、是否 需要将外部上拉电阻器添加 到 TXD 引脚?
您好、Jay:
无需在 TXD 上连接上拉电阻器。 TXD 已经集成了弱下拉电阻、以 确保引脚悬空时处于已知状态。
TXD 的上拉电阻也没有问题。 在保持悬空时、这仍可确保已知状态。 因此、这里没有正误、这取决于客户。
此致、
Sean
你好、Sean
感谢您的快速回复。 我还有一个问题、让我更清楚地说明一下。
Q1:我知道 在 TXD 上添加外部上拉电阻器不正确或错误。 根据数据表"如果将一个外部上拉电阻器添加到 TXD 引脚以连接微控制器 IO 电压、则 TXD 会被拉高以指示远程唤醒事件"、换句话说。 如果设计人员想知道是否 发生远程唤醒事件、则需要在 TXD 引脚上添加一个外部上拉电阻器、对吗? 如下所示。
Q2:(上图有关的进一步问题)设计人员是否可以使用 MCU IO 内部上拉电阻器来代替 外部上拉电阻器 ?
Q3:首次 LIN 上电后、 VSUP > UVSUP 且 EN =低电平、 TXD 处于 弱下拉或 硬下拉状态?
您好、Jay:
1.正确、如果想要区分远程唤醒和本地唤醒、可以将该外部上拉电阻添加到 TXD。 如果它们没有此要求、假设不使用 LWU 或不需要检测唤醒源(WUP 或 LWU)、那么它们可以仅依靠 RXD 在待机模式下拉至低电平来指示唤醒事件。
2.是的,他们可以。
3. TXD 是硬下拉。 初始上电(或对器件进行下电上电)本质上是本地唤醒。
此致、
Sean
你好、Sean
有关上述 Q3的其他问题(TXD 是硬下拉。 初始上电(或对器件进行下电上电)本质上是本地唤醒。
客户发现在将 MCU GPIO 配置为拉/拉后、TXD 从低电平变为高电平、而 LIN 没有接收到任何唤醒。 根据您的回复、如果 TXD 为 硬下拉、TXD 应为低电平。
您好、Jay:
它们是否能够捕获 EN 信号? EN 是否保持在低电平?
此致、
Sean
你好、Sean
是的、EN 引脚始终为低电平
您好、Jay:
我在 TXD 上使用外部10K 上拉电阻对其进行了测试、结果与客户的结果相同、TXD 从低电平变为高电平。
因此、在上电后、如果 EN =低电平、TXD 将有弱下拉。 唯一的硬下拉情况是 由 WAKE 引脚唤醒。
此致、
Sean
你好、Sean
根据您当前的硬件设置、如果 LIN 接收 远程唤醒、TXD 状态是什么? 弱下拉?
如果是、LIN 无法解决 远程唤醒或首次上电问题、对吧?
您好、Jay:
远程唤醒会弱下拉 TXD。
如果器件在上电后进入待机模式、则没有其他指示器来区分远程唤醒或初始上电。
此致、
Sean