This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:有关 TXD 引脚配置的问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415382/tlin1021a-q1-question-about-txd-pin-configuration

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

你好、专家  

我在数据表中看到了以下字。 我有两个问题。

Q1:根据数据表说明、可使用上拉电阻器上拉 TXD 引脚。 使用上拉电阻器或不使用上拉电阻器时、更广泛地使用哪一种电路?

Q2:TxD 通常连接到 MCU IO。 MCU IO 可在 MCU 内部配置为上拉模式。 如果是、是否 需要将外部上拉电阻器添加 到 TXD 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    无需在 TXD 上连接上拉电阻器。 TXD 已经集成了弱下拉电阻、以 确保引脚悬空时处于已知状态。

    TXD 的上拉电阻也没有问题。  在保持悬空时、这仍可确保已知状态。 因此、这里没有正误、这取决于客户。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean  

    感谢您的快速回复。 我还有一个问题、让我更清楚地说明一下。

    Q1:我知道 在 TXD 上添加外部上拉电阻器不正确或错误。 根据数据表"如果将一个外部上拉电阻器添加到 TXD 引脚以连接微控制器 IO 电压、则 TXD 会被拉高以指示远程唤醒事件"、换句话说。 如果设计人员想知道是否 发生远程唤醒事件、则需要在 TXD 引脚上添加一个外部上拉电阻器、对吗? 如下所示。

    Q2:(上图有关的进一步问题)设计人员是否可以使用 MCU IO 内部上拉电阻器来代替 外部上拉电阻器 ?

    Q3:首次 LIN 上电后、 VSUP > UVSUP 且 EN =低电平、 TXD 处于 弱下拉或 硬下拉状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    1.正确、如果想要区分远程唤醒和本地唤醒、可以将该外部上拉电阻添加到 TXD。 如果它们没有此要求、假设不使用 LWU 或不需要检测唤醒源(WUP 或 LWU)、那么它们可以仅依靠 RXD 在待机模式下拉至低电平来指示唤醒事件。

    2.是的,他们可以。

    3. TXD 是硬下拉。  初始上电(或对器件进行下电上电)本质上是本地唤醒。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    有关上述 Q3的其他问题(TXD 是硬下拉。  初始上电(或对器件进行下电上电)本质上是本地唤醒

    客户发现在将 MCU GPIO 配置为拉/拉后、TXD 从低电平变为高电平、而 LIN 没有接收到任何唤醒。 根据您的回复、如果 TXD 为 硬下拉、TXD 应为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:  

    它们是否能够捕获 EN 信号? EN 是否保持在低电平?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    是的、EN 引脚始终为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我在 TXD 上使用外部10K 上拉电阻对其进行了测试、结果与客户的结果相同、TXD 从低电平变为高电平。

    因此、在上电后、如果 EN =低电平、TXD 将有弱下拉。 唯一的硬下拉情况是 由 WAKE 引脚唤醒。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    根据您当前的硬件设置、如果 LIN 接收 远程唤醒、TXD 状态是什么? 弱下拉?

    如果是、LIN 无法解决 远程唤醒或首次上电问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    远程唤醒会弱下拉 TXD。

    如果器件在上电后进入待机模式、则没有其他指示器来区分远程唤醒或初始上电。

    此致、

    Sean