This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:如何解读使用 SigCon 不同的 EOM_SEL_VRANGE 的 EOM 全方位眼图捕捉

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416120/ds125df1610-how-to-interpret-eom-full-eye-capture-with-different-eom_sel_vrange-from-sigcon

器件型号:DS125DF1610

工具与软件:

可以在数据表 https://www.ti.com/lit/gpn/ds125df1610 第21页找到。 它提到:
CDR 处于锁定状态时可执行全方位眼图捕捉。 眼图在 A 中构建
64 x 64数组、其中矩阵中的每个单元格都包含一个16位字。 用户可手动调整垂直方向
EOM 进行缩放或允许状态机控制缩放(默认选项)。 水平方向
由状态机控制的调节、始终与数据速率成正比。
捕获全方位眼图后、重定时器将移出4个本应包含的16位字无用数据
后跟4096个16位字、这些字构成了64 x 64眼图。 眼图的第一个实际字
从重定时器转到(X、Y)位置(0、0)。 每次读取眼图数据以确定电压位置时
递增。 电压位置递增至位置63后、下一次读取操作将产生电压
位置重置为0、相位位置递增。

在 SigCon 中、我在图中看到负电压、我更改了 EOM_SEL_VRANGE、我发现眼睛显示在非常负的一侧。 请在下面找到具有不同设置的相同信号。

EOM_SEL_VRANGE =  100mV

EOM_SEL_VRANGE = 200mV

EOM_SEL_VRANGE = 300mV

EOM_SEL_VRANGE = 400mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入数据速率应为 5.6376Gbps。 我希望此处显示的数据速率为5.6376Gbps 或11.2752Gbps 。 SigCon 上的10.3125Gpbs 距离它有多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这些眼图无疑是出乎意料的。 我还希望 Data Rate 框中显示5.6376Gbps 或11.2752Gbps。 请允许我在基准实验中对其进行测试、看看我是否获得相同的结果。 我会在明天9月24日收到 COB 的一些反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我向 DS125DF1610EVM 发送了一个5.6376Gbps PRBS31信号。 我使用之前向您分享的寄存器设置对器件进行了配置、以便在此数据速率下获得 CDR 锁定。 尽管数据速率框错误地显示为10.3125 Gbps、但我看到了典型的眼图监视器捕捉。 我希望此框默认填充10.3125Gbps、而这对眼图捕捉没有任何实际影响。

    我有一些问题可以帮助您更好地了解您的设置。

    1. 您使用的是 EVM 还是定制电路板?
    2. 您是否正在使用 DS125DF1610 SigCon 配置文件?
    3. 您使用什么参考时钟频率? 在 SigCon Architect 上是否正确选择了它?
    4. Rx 和 Tx 通道上是否有外部交流耦合电容?
    5. 除了我使用的寄存器之外、您还使用任何寄存器设置吗?
    6. 关于您的设置、还有其他与我的设置不同的地方吗?

    此致!

    卢卡斯