工具与软件:
可以在数据表 https://www.ti.com/lit/gpn/ds125df1610 第21页找到。 它提到:
CDR 处于锁定状态时可执行全方位眼图捕捉。 眼图在 A 中构建
64 x 64数组、其中矩阵中的每个单元格都包含一个16位字。 用户可手动调整垂直方向
EOM 进行缩放或允许状态机控制缩放(默认选项)。 水平方向
由状态机控制的调节、始终与数据速率成正比。
捕获全方位眼图后、重定时器将移出4个本应包含的16位字无用数据
后跟4096个16位字、这些字构成了64 x 64眼图。 眼图的第一个实际字
从重定时器转到(X、Y)位置(0、0)。 每次读取眼图数据以确定电压位置时
递增。 电压位置递增至位置63后、下一次读取操作将产生电压
位置重置为0、相位位置递增。
在 SigCon 中、我在图中看到负电压、我更改了 EOM_SEL_VRANGE、我发现眼睛显示在非常负的一侧。 请在下面找到具有不同设置的相同信号。
EOM_SEL_VRANGE = 100mV

EOM_SEL_VRANGE = 200mV

EOM_SEL_VRANGE = 300mV

EOM_SEL_VRANGE = 400mV