This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:1000BASE-T1接地需求

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416530/dp83tg720s-q1-1000base-t1-grounding-necessity

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们将使用 DP83TG720S-Q1。 MDI 信号连接器中将没有任何接地引脚、仅呈现屏蔽接地。

我们已将连接器屏蔽引脚连接到屏蔽连接器、屏蔽层通过一个1兆欧的电阻器和电容器连接到我们的电路板接地端、如下图所示。

是这样吗?

我们也对差分对返回路径需要接地感到好奇。 与 USB 不同的是、它不需要接地、是吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santoshwaran:

    如果希望在设计中采用接地分离来实现 EMC 目的、则应将 CM 端接电路作为连接器接地(CONN_GND)的一部分。

    请参阅以下示例、CM 终端(1k 电阻、100k 电阻和4700 pF 电容)与连接器共用相同的 GND、但与电路板其余部分不同的 GND。

    我们建议使用0欧姆电阻器和4.7nF 隔离电容器(电容器未装配)将电路板 GND 与连接器 GND 分开。

    如果希望最大程度地提高 EMC 性能、可以添加1-2个额外的电阻器并使用更大的 SMD 封装尺寸(0805+)。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    由于您提到连接零欧姆、这是否意味着接地是可选的、与 USB 中的数据差分对不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santoshwaran:

    GND 分离是可选的、是的。 如果有严格的 EMC 要求、则应使用 GND 分离法。

    此致、

    Melissa