This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:无 REFCLKIN 时确认同步模式

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408337/ds90ub936-q1-synchronous-mode-confirmation-when-no-refclkin

器件型号:DS90UB936-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想检查是否存在以下情况:我们的晶体无法很好地将 REFCLK 输出到936: 我们看到黑屏还是935/936会切换到内部 CLK 以生成 PCLK?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    在所有情况下、解串器都需要 REFCLK。 UB936具有内部基准时钟、但不如使用的外部振荡器精确。 这仅适用于启动。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    是的,我同意你的意见,但我们遇到了一个奇怪的情况。  在正常情况下、晶体可以输出正确的 REFCLK 波形。

    但当出现问题(REFCLK 未输出正确的波形、但 出现"0"电平)时、 935/936通常可以输出正确的时序。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    UB936将有一个在 REFCLK 不存在时使用的内部时钟。 不应在运行期间使用、因为该频率的偏差为+/-10%。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    我要检查寄存器。 如果我们设置位="1"、是否意味着936只使用外部 CLK 作为 REFCLK?

    换句话说、如果移除了外部 CLK、936将无法运行。 是这样吗?

    此致。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    当设置此位时、UB936将强制检测基准时钟并阻止使用内部 AON 时钟。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    如果我们在 935/936上电之前移除 REFCLK、但没有设置上面的位。 936无法工作。 为什么936  目前没有使用内部 AON 时钟?

    另外,你可以告诉我 AON 的全名吗?


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    在这种情况下、936的含义是什么? AON 时钟表示常开时钟。 AON 时钟不用于在操作期间锁定在935/936之间。 它旨在用于在启动时未检测到 REFCLK 的情况下仍然可以访问和写入寄存器。 运行需要 REFCLK。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢您提供相关信息。

    我们有一种设想、935/936通常一开始就使用936外部 REFCLK。 但由于某些原因、936外部 REFCLK 停止、但935/936仍可以传输数据、但 FPD-link 似乎不稳定。  

    1.您认为上述状态是合理的吗? 当 REFCLK 停止时、您是否认为936是否使用内部 CLK?

    但是在我们设置位="1"之后。 当 REFCLK 停止时。 935/936将立即停止并显示黑屏。  

    2.我认为以上的结果对我来说是可以的。

    但我不确定如何解释第一个结果。


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    对于第一个现象、我们预计会看到这种行为。 如果 REFCLK 输入停止、器件将转换为常开时钟。 由于观察到 FPD-Link 运行存在潜在的不稳定性、因此该时钟不可用于运行。 AON 时钟会有25MHz +/- 10%的变化、当 REFCLK 丢失时、每个器件都不会有相同的性能。 但是、内部时钟可用于访问解串器、它不应用于正常运行。  

    当设置位"1"时、视频数据会丢失、因为强制找到 REFCLK。  

    此致!

    佐伊