Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
工具与软件:
您好!
请就以下客户咨询提供建议。
问题)
在将视频信号从主机输入到重定时器 IC (SN65DP159)时、是否可以停止重定时器 IC (SN65DP159)的视频信号输出?
-是否可以通过将寄存器地址0x20h 的位0 (TMDS_OE)设置为"1"来实现上述操作?
-我们可以假设主机和显示器之间的 DDC 通信仍然可以实现,即使寄存器地址0x20h 的位0 (TMDS_OE)被设置为"1"吗?
此致、
Hiroshi