This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:停止视频信号输出

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414958/sn65dp159-stopping-video-signal-output

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

您好!

请就以下客户咨询提供建议。

问题)
在将视频信号从主机输入到重定时器 IC (SN65DP159)时、是否可以停止重定时器 IC (SN65DP159)的视频信号输出?

-是否可以通过将寄存器地址0x20h 的位0 (TMDS_OE)设置为"1"来实现上述操作?

-我们可以假设主机和显示器之间的 DDC 通信仍然可以实现,即使寄存器地址0x20h 的位0 (TMDS_OE)被设置为"1"吗?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    是否可以在将视频信号从主机输入到重定时器 IC (SN65DP159)时停止重定时器 IC (SN65DP159)的视频信号输出?

    是的、这可以通过器件上的 TMDS_OE 位或 OE 引脚完成。

    -我们可以假设即使寄存器地址0x20h 的位0 (TMDS_OE)设置为"1"、主机和显示屏之间仍然可以进行 DDC 通信吗?

    这取决于 DDC 块的设置方式。  

    在如下所示的 DDC 实现中、DDC 将无法通信:

    如果您在 snoop 模式下使用 DP159、则无论 DP159的状态如何、DDC 都会进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh-san:

    感谢您的答复。

    很抱歉打扰您、但您能多解释一下下面的答案吗?

    问题1
    客户表示不是很了解下面的图表。
    下图的哪个部分是阻碍通信的问题(原因)?

    问题2
    此外、我认为寄存器地址0x20h 处位0的设置(TMDS_OE)与监控模式无关。 是这样吗?

    >这取决于 DDC 块的设置方式。  
    >在如下的 DDC 实施中、DDC 无法通信:

    很抱歉不理解此产品。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    没问题!

    DDC 通信是供电方和受电方之间的链路协商总线。 这是设置分辨率、刷新率和链路速率等信息的位置。

    可以通过两种方法在 HDMI 应用中设置 DP159的 DDC:

    1) DDC 通过 DP159 (DDC 通过 DP159串联)。 在这种情况下、DP159将断电、然后 DDC 将无法通信:

    2) 2) DDC 在 DP159周围路由、并在 snoop 模式下使用器件。 (DDC 与 DP159并联)在这种情况下、如果 DP159断电、DDC 仍能够进行通信:

    如果计划使用 OE 引脚、则器件将关闭。 我不确定 TMDS_OE 位是关闭了设备、还是仅关闭了 TMDS 通道。 我很确定它只会切换 TMDS 通道、但我将在实验中进行验证并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯

    感谢您的答复。
    我期待您的实验室实验结果。

    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    刚刚完成测试。 TMDS_OE 引脚根本不会影响视频输出。 最好使用寄存器0x09中的 PD_EN 位。

    使用该引脚时会将 DP159断电、但 I2C 控制线保持有效。

    如果该器件在设置 PD_EN 引脚之前正在显示视频、则在 PD_EN 设置为1后、供电方将使 DDC 通信保持~10s。 在该10s 窗口内、将 PD_EN 引脚设置为0将恢复视频正常。

    如果 PD_EN 在10s 窗口之前未设置为0、则必须切换 HPD 以使视频恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 HP ProDesk600作为此行为的来源。 这可能因使用的源而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯

    感谢您提供评估结果和详细说明。
    我理解并将向客户报告这一情况。

    此致、

    Hiroshi