This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:USB2.0转接驱动器解决方案

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405153/tusb211a-usb2-0-redriver-solution

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

我要查找 USB2.0转接驱动器。 我想知道 TUSB211A 是否存在电源问题。  

BTW、两个 USB 集线器之间的 PCB 上 USB2.0信号布线长度约为150mm、是否需要 USB 转接驱动器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我们没有 TUSB211A 任何电源问题或目前没有任何电源问题、因此我认为这是一个安全的建议。

    [报价 userid="444928" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405153/tusb211a-usb2-0-redriver-solution ">BTW、两个 USB 集线器间 PCB 上 USB2.0信号布线的长度约为150mm、是否需要 USB 转接驱动器?

    我们的 USB2转接驱动器是无源转接驱动器、也就是这些转接驱动器 请勿执行  断开 USB2布线以增强信号、可以改为将其放置在 USB2数据路径上、并在 HS 信号通过器件下方时增加其电压。

    因此、此 USB2转接驱动器可以根据需要放置在集线器之间、如果您发现 USB2转接驱动器不必要或导致过度补偿、则可以移除转接驱动器、并且无需对布线进行设计更改。 您甚至可以包含最低电平(升压0)的转接驱动器、在最低电平下仍会有一些信号补偿。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助检查我的原理图是否正确吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    请确保 USB DP/DM 网具有相同的名称。 USB2数据通道布线需要在器件下方保持连接、因此保持布线的名称一致并使用它将更加容易。 我看到您确实将它们连接到了0欧姆电阻器/电阻器焊盘、但根据我的建议、通常只是保持相同的网络名称。

    似乎您有一个0欧姆的 EQ 电阻、将其置于0级、这是一个很好的起点。 我建议不要在 USB2线路上使用0Ohm 电阻器、除非您需要它们用于 ESD 或其他用途。 此外、确保铁氧体磁珠遵循我们的建议:

    否则、我看不到其他问题。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我修改了原理图、您能帮助我们再次回顾一下吗?

    如果我不需要 USB 转接驱动器、可以直接移除 U602、对吧?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    谢谢、通过匹配的网名称、原理图看起来更正确。 这应该有助于确保在 TUSB211A 下方使用数据通道时保持连接。

    是的、只要数据通道在 U602下保持连接、就可以消除转接驱动器、而无需担心线路中断。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan