Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A
工具与软件:
我要查找 USB2.0转接驱动器。 我想知道 TUSB211A 是否存在电源问题。
BTW、两个 USB 集线器之间的 PCB 上 USB2.0信号布线长度约为150mm、是否需要 USB 转接驱动器?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jesse:
我们没有 TUSB211A 任何电源问题或目前没有任何电源问题、因此我认为这是一个安全的建议。
[报价 userid="444928" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405153/tusb211a-usb2-0-redriver-solution ">BTW、两个 USB 集线器间 PCB 上 USB2.0信号布线的长度约为150mm、是否需要 USB 转接驱动器?我们的 USB2转接驱动器是无源转接驱动器、也就是这些转接驱动器 请勿执行 断开 USB2布线以增强信号、可以改为将其放置在 USB2数据路径上、并在 HS 信号通过器件下方时增加其电压。

因此、此 USB2转接驱动器可以根据需要放置在集线器之间、如果您发现 USB2转接驱动器不必要或导致过度补偿、则可以移除转接驱动器、并且无需对布线进行设计更改。 您甚至可以包含最低电平(升压0)的转接驱动器、在最低电平下仍会有一些信号补偿。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢!
Ryan
尊敬的 Jesse:
请确保 USB DP/DM 网具有相同的名称。 USB2数据通道布线需要在器件下方保持连接、因此保持布线的名称一致并使用它将更加容易。 我看到您确实将它们连接到了0欧姆电阻器/电阻器焊盘、但根据我的建议、通常只是保持相同的网络名称。
似乎您有一个0欧姆的 EQ 电阻、将其置于0级、这是一个很好的起点。 我建议不要在 USB2线路上使用0Ohm 电阻器、除非您需要它们用于 ESD 或其他用途。 此外、确保铁氧体磁珠遵循我们的建议:

否则、我看不到其他问题。
谢谢!
Ryan