This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S-Q1为 TRD_P 和 TRD_M 建议的最大布线长度以及最大电缆长度

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409554/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1-maximum-trace-length-recommended-for-trd_p-and-trd_m-and-maximum-cable-length

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们目前正在设计电路板、需要对 TRD_P 和 TRD_M (差分发送和接收)信号布线。 具体而言、我们计划在 FR4 PCB 上将这些信号的布线长度为30cm。

您能否确认为保持1000Base-T1 (IEEE 802.3bp)标准下的信号完整性、30cm 的布线长度是否可以接受? 此外、如果您能提供有关最大布线长度的建议以及有关使用1000Base-T1实现最佳性能的任何其他相关指南、我们将不胜感激。

此外、我们还在寻求有关1000Base-T1的建议电缆长度的建议。 有关这方面的任何规格或指南都将大有裨益。

感谢您的帮助。 期待您对这些问题的专家指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的布局指南中提供了相应的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts = 1725569934151 

    30厘米是相当长,是否有理由它必须这么长? 对于我们的器件、必须小于5cm、以便 在1000Base-T1 (IEEE 802.3bp)标准下保持信号完整性。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我们是否可以使用最长40m 的 SPE 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santoshwaran:

    应该可以将 40m 用于 B 型电缆。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melisa:

    如果我使用不到5米的电缆。 我是否可以将 MDI 布线更长一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santoshwaran:

    "不,不是吗 信号完整性将直接受到 MDI 布线扩展的影响。 例如、您可能无法通过回波损耗或模式转换损耗的合规性测试。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    您能否告诉我们是否有任何 SPE 链路质量(裕度)测试工具、例如评估套件或链路质量分析仪? 对于 GMSL、我们有一个链路裕度测试套件。 是否有类似的套件可用于分析 SPE?

    谢谢。此致、
    Santhoshwaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santoshwaran:

    您是否想了解已经打印好的设计? 如果您已经打印过电路板、则可以使用 DP83TG720寄存器0x871检查链路质量。 请注意、即使质量是7/7、也不一定意味着您将通过 所有 Open Alliance 要求。  

    如果您想检查是否通过 Open Alliance。 您必须直接在电路板上运行测试。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    请告诉我们如何执行 Open Alliance 测试。  
    我们目前处于设计阶段、尚未制造 PCB。

    谢谢!
    Santhoshwaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santoshwaran:

    您尝试根据哪些开放式联盟测试来鉴定您的设计?

    此致、

    Melissa