Thread 中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1
工具与软件:
嘿 FPD-Link 团队、
我的一位客户 在一个项目中使用了 DS90UB960-Q1和 DS90UB953-Q1、我们希望您能就这两个方面提供一些指导。 请参阅以下内容:
- 在 我们的设置中、使用 ub960作为解串器、ub953作为定制平台上的串行器进行采集存在稳定性问题。 我们尝试使用 NVIDIA 开发套件(而不是我们的自定义硬件)进行一些独立于平台的测试、以尝试找出导致我们正在获得的大量 CRC 错误和恒定通道解锁的原因。 我们的想法是在理想情况下将 ub960 EVM 与 Xavier NX Devkit 一起使用、但表示 EVM 使用 MIPI-60作为 CSI-2输出。 而 Devkit 使用功能区作为 CSI-2输入、请参阅下图。 我们想检查是否有任何其他评估套件或适配器可以满足我们的需求,如 NVIDIA Xavier NX 开发套件所使用的那样,具有丝带。 是否有使用 UB960的适配器或其它与 NVIDIA Jetson Xavier NX 开发套件兼容的评估套件?

- 关于正向通道的速度、我们使用同步模式、根据我们的理解、此模式使用 REFCLK、它到达解串器、通过反向通道为串行器提供时钟。 我们想要尝试减小/改变它的速度、以查看稳定性是否得到改善/改变。 然而、在我们当前的平台上和从数据表上看、我们似乎受困于 REFCLK 指定的速度、而在我们的示例中、25MHz REFCLK 为4Gbps。 是否有基于软件的方法使用寄存器配置在不改变硬件的情况下更改正向通道的速度、即保留电流模式电阻或晶体振荡器?
此致、
Matt