This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:开发套件兼容性和通道速度可配置性

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408979/ds90ub960-q1-devkit-compatibility-and-channel-speed-configurability

器件型号:DS90UB960-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

工具与软件:

嘿 FPD-Link 团队、

我的一位客户  在一个项目中使用了 DS90UB960-Q1和 DS90UB953-Q1、我们希望您能就这两个方面提供一些指导。 请参阅以下内容:

  • 在 我们的设置中、使用 ub960作为解串器、ub953作为定制平台上的串行器进行采集存在稳定性问题。 我们尝试使用 NVIDIA 开发套件(而不是我们的自定义硬件)进行一些独立于平台的测试、以尝试找出导致我们正在获得的大量 CRC 错误和恒定通道解锁的原因。 我们的想法是在理想情况下将 ub960 EVM 与 Xavier NX Devkit 一起使用、但表示 EVM 使用 MIPI-60作为 CSI-2输出。 而 Devkit 使用功能区作为 CSI-2输入、请参阅下图。 我们想检查是否有任何其他评估套件或适配器可以满足我们的需求,如 NVIDIA Xavier NX 开发套件所使用的那样,具有丝带。 是否有使用 UB960的适配器或其它与 NVIDIA Jetson Xavier NX 开发套件兼容的评估套件?  

  • 关于正向通道的速度、我们使用同步模式、根据我们的理解、此模式使用 REFCLK、它到达解串器、通过反向通道为串行器提供时钟。 我们想要尝试减小/改变它的速度、以查看稳定性是否得到改善/改变。 然而、在我们当前的平台上和从数据表上看、我们似乎受困于 REFCLK 指定的速度、而在我们的示例中、25MHz REFCLK 为4Gbps。 是否有基于软件的方法使用寄存器配置在不改变硬件的情况下更改正向通道的速度、即保留电流模式电阻或晶体振荡器?

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    遗憾的是、我们没有适用于 UB960的不同评估套件。  要在此处使用 CSI-2连接器、DevKit 上的 QTH 转 FFC 连接器需要一个适配卡。  

    关于正向通道速率变化、这需要进行硬件更改。 如您的帖子中所述、当 UB960的 REFCLK 输入发生更改时、反向通道速率将会发生变化。 只使用软件的一个潜在选项是将模式从同步模式更改为非同步模式。 这是通过在 UB960的寄存器0x58中将反向通道速率设置为10Mbps 来完成的。 然后、953可以使用内部 AON 时钟来生成正向通道。 需要注意的一点是、这只会测试串行器/解串器的不同模式、而不会改变正向通道速率。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe

    感谢您的回复、

    OK 将查看 EVM 的适配器。

    让我看看我是否得到了正确的模式回复、所以我们更改了0x58、串行器现在将使用其内部时钟作为正向通道的 REFCLK、但是由于解串器已经具有 REFCLK、正向通道速率不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    [报价 userid="617989" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408979/ds90ub960-q1-devkit-compatibility-and-channel-speed-configurability/5395334 #5395334"]让我看看我是否得到了正确的模式回复、所以我们更改了0x58、串行器现在将其内部时钟用作正向通道的 REFCLK、但由于解串器已经具有 REFCLK、正向通道速率不会改变。[/QUOT]

    以下是在953上切换到内部 AON 模式的过程:  

    1. 在寄存器0x4C 中选择解串器 RX 端口
    2. 在寄存器0x58中配置解串器以实现10Mbps BC 速率
    3. 在串行器上、通过写入0x03=0x5B 来配置 AON 模式

    这将把正向通道与解串器上的基准时钟分离、但保持相同的正向通道速率。 这是无需更改硬件即可进行调试的更改

    要更改正向通道速率、需要更改 REFCLK。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢您的澄清和快速响应。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以在我们所经历的以及我们正在努力实现的目标中添加一些背景信息。

    我们在 UB960的日志中观察到许多链路解锁和 CRC 错误。
    根据 FPD 链路眼图测量、信号质量(4Gbps 时 LVDS 眼图的宽度)从1487ps 降低到94.6ps、表示损耗为36%。 这种显著下降是我们考虑降低链路速度以研究补偿信号损失的潜在权变措施的主要原因。
    我们的问题如下:

    将链路速度降低到2Gbps 是否有助于缓解解锁和 CRC 问题?
    考虑到眼图中观察到的36%的劣化、这是否意味着 PCB 重新设计可能是提高 LVDS 信号质量的唯一选项?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    有多种因素可能从系统级角度影响眼图测量。 您能在此处提供更多有关系统级别的信息吗? 眼图测量是否包括电缆? 如果是、使用的电缆是什么、其长度是多少?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    此处还有一些需要注意的附加事项以及一些问题的答案:  

    1.将链路速度降低到2Gbps 是否有助于缓解解锁和 CRC 问题?

    无法保证将速度降至2Gbps 会解决此处的问题、但有助于缩小问题的范围。 为了进行测试、可以通过以25Mbps 的速率写入0x58[2:0]= 101来完成此操作。 请注意、这只能用于测试。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我们尝试一下。  
    关于您的上一个问题:
    在两端进行测量、串行器侧正常、但解串器输入存在眼图问题。 他们用一根短电缆和一根长电缆进行了测试、并看到了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    请告诉我、使用较低反向通道速率是否有任何改进。  

    此外、是否对整个系统进行了 S 参数测量?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管分辨率较低、我们仍然能够应用寄存器更改并显示视频。 我们将开始使用它进行测试。  

    为了回答 S 参数问题、设计人员在 A 段时间之前进行了 S 参数测量、但我们手头没有这些测量。

    我们还想知道为什么这是临时解决方案? 只是问一下、以防我们看到更好的行为。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    我们认为这是一个临时解决方案、因为 UB960不支持25Mbps 的反向通道速度。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 能够通过该寄存器更改获得捕获、但分辨率较低、我们可以获得视频。 不过、CRC 和通道解锁情况保持不变。 在 进行 硬件/布局更改之前、我们是否可以尝试按明智的方式进行其他操作?

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的经验来看、您是否看到过速度降低的情况、对链路稳定性没有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    是的、降低速度不应影响链路稳定性。 在设计 FPD-Link 系统时、我们会为客户提供通道规格文档、以便他们设计自己的系统。 通道规格将定义整个工作频率范围内的允许插入损耗和回波损耗。  

    您是否在系统中测量了 S 参数结果? 这里的链路稳定性问题指向硬件侧的潜在问题。  

    此致!

    佐伊