This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:是否存在断电泄漏电流增加的问题?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418601/ds90lv011aq-q1-an-increase-in-power-off-leakage-current-an-issue

器件型号:DS90LV011AQ-Q1

工具与软件:

是否存在断电泄漏电流增加至大约120uA 时出现的问题?  具体(out - VDD = 0V 且 Vo = 0V)

另一 端的接收器不应该有任何问题,但我想得到制造商的意见。  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表显示泄漏电流的最大功耗为+/- 10uA。  能够提供有关您的问题的更多详细信息吗?

    谢谢!  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对元件进行"环境筛选"后、测量漏电流。  断电且 Vo = 0V 时、-OUT 引脚上的电流测量值为+120uA、这表示 OUT-引脚有120uA 的电流流入其。  无论测量值超过数据表 规格、我都不会将这视为问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    数据表提到了24 mA 的短路绝对最大值。 不建议在超出建议条件的情况下长时间运行该器件。  
    谢谢您、Amy