This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:从从器件接收到的数据是错误代码。

Guru**** 2797335 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415567/thvd1520-the-data-received-from-slave-is-error-code

器件型号:THVD1520
Thread 中讨论的其他器件: SN65176B

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户遇到从 Salve 接收的数据问题。 系统中有6个从机、来自最后一个(距离主机最远)的数据异常。

原理图如下所示:

U13已更改为 THVD1520、该问题便未能解决。

当他们把母版更换为另一个品牌时、从属版是正常的、所以从属版是正常的。

您能否查看该原理图?

我不确定电平转换器件可能会导致一些问题。

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何在所有节点上配置 SW2?

    请使用示波器检查从器件的 USART2_TX 信号、D 引脚上的信号、A/B 总线线路和接收器的 R 引脚。 信号在哪个位置未正确传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

     

    最初看来、您的配置并不是十分正确、这是因为在总线末端似乎有损耗。 竞争对手器件的驱动器规格可能更高、这也是它起作用的原因。  

     

    可帮助缩小范围的几个问题:

    -首先,您可以确认您的端接电阻配置(如 Clemens 提到的)吗?  相距最远的主设备和从设备(即终端节点)都应具有终端电阻器。 因此、SW2应为 ON 而变化 终端节点应与此图类似:

      

    -第二,每个节点上是否有失效防护网络? 理想情况下、终端节点上应只有一个失效防护网络。 否则阻抗匹配将变得更加复杂。  

     

    -第三, 你知道他们使用的具体竞争对手设备,以便我可以看到它可能有任何不同的规格?  

     

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    如果您仍需要帮助、我们会采取后续行动。 如果您发现问题、请随时将该主题标记为已解决。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的答复。

    -信号上有很多噪音和干扰。 他们尝试了许多具有不同电阻值的解决方案、包括终端电阻器、但该问题仍未解决。

    -不在每个节点上。 问题 出在终端节点。

    -他们尝试的另一个品牌的机器也使用 THVD1520。 由于环境恶劣、我们认为它应使用隔离。

    您是否有其他建议? 非常感谢。

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在终端节点显示一个示波器迹线。 如果可能、计算 A−B

    如果噪声的频率高于信号频率、则可以添加低通滤波器。 否则、您可以使用共模扼流圈(您已经拥有这些扼流圈)或添加屏蔽层(我不知道您在使用何种电缆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月亮、

    感谢您提供更多信息。 如 Clemens 所述、在终端节点处使用示波器迹线(减去 A - B)会有所帮助。  

    您能否向我发送一张终端节点处器件标识的照片(我假设这是 SN65176B)? 我可以在内部进行检查、以验证是否报告了任何类似问题、并检查它是否属于合法部件。 有时、假冒器件会渗透到市场中。

    如果您能提供总线长度和数据速率、这也有助于我们缩小任何潜在问题的范围。   

    -Ethan