Thread 中讨论的其他器件: SN65176B
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户遇到从 Salve 接收的数据问题。 系统中有6个从机、来自最后一个(距离主机最远)的数据异常。
原理图如下所示:
U13已更改为 THVD1520、该问题便未能解决。
当他们把母版更换为另一个品牌时、从属版是正常的、所以从属版是正常的。
您能否查看该原理图?
我不确定电平转换器件可能会导致一些问题。
BR、
月亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户遇到从 Salve 接收的数据问题。 系统中有6个从机、来自最后一个(距离主机最远)的数据异常。
原理图如下所示:
U13已更改为 THVD1520、该问题便未能解决。
当他们把母版更换为另一个品牌时、从属版是正常的、所以从属版是正常的。
您能否查看该原理图?
我不确定电平转换器件可能会导致一些问题。
BR、
月亮
嗨、Moon、
最初看来、您的配置并不是十分正确、这是因为在总线末端似乎有损耗。 竞争对手器件的驱动器规格可能更高、这也是它起作用的原因。
可帮助缩小范围的几个问题:
-首先,您可以确认您的端接电阻配置(如 Clemens 提到的)吗? 相距最远的主设备和从设备(即终端节点)都应具有终端电阻器。 因此、SW2应为 ON 而变化 终端节点应与此图类似:
-第二,每个节点上是否有失效防护网络? 理想情况下、终端节点上应只有一个失效防护网络。 否则阻抗匹配将变得更加复杂。
-第三, 你知道他们使用的具体竞争对手设备,以便我可以看到它可能有任何不同的规格?
此致!
Ethan
月亮、
感谢您提供更多信息。 如 Clemens 所述、在终端节点处使用示波器迹线(减去 A - B)会有所帮助。
您能否向我发送一张终端节点处器件标识的照片(我假设这是 SN65176B)? 我可以在内部进行检查、以验证是否报告了任何类似问题、并检查它是否属于合法部件。 有时、假冒器件会渗透到市场中。
如果您能提供总线长度和数据速率、这也有助于我们缩小任何潜在问题的范围。
-Ethan