This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB953-Q1延长传输距离

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409940/ds90ub954-q1-ds90ub953-q1-extend-the-transmission-distance

器件型号:DS90UB954-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

工具与软件:

我们使用 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1、想要 延长传输距离 、就像这样使用:我们需要传输视频数据和控制指令、双向传输; 请推荐我转接驱动器或 其他方法、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiangpeng:

    DS90UB953和 DS90UB954可实现高达15m 的传输距离、具体取决于电缆和系统设计。 您可以详细说明一下这里的传输距离是多少吗?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    我们希望 实现50m 的传输距离,请推荐我转接驱动器或 其他方法,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiangpeng:

    为了延长 FPD-Link 器件的视频传输距离、我们建议使用额外的串行器/解串器对。 这方面的实施将取决于所传输的视频数据和系统实施。 从高电平看、解串器输出将作为另一个 FPD-Link 串行器的输入。 您能否在此分享更多有关所用系统的信息? 这将包括视频分辨率、数据类型、成像仪数量等  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

     视频分辨率为1920 * 1080、60fps;数据为原始;成像器数量为1;我们必须接收 视频数据并发送配置数据; DS90UB953-Q1 6.5.1 I2C 接口配置 表示 最多支持两个设备地址。 我们应该如何实现50m 的传输距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您分享有关系统的附加信息。 为了达到此处讨论的50m 距离、需要多个串行器解串器对。 示例系统如下所示:

    DS90UB953 -> DS90UB954 -> DS90UB953 -> DS90UB954

    请注意、DS90UB953的输入数据速率限制为每通道832Mbps。  

    其次、可实现的确切电缆长度取决于系统设计。 FPD-Link 器件具有通道规范文档、其中定义了在会 影响 电缆长度的整个频率范围内必须满足的总 S 参数结果。 最终、只要满足信道规格、FPD-Link 器件就不局限于设定的传输距离。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢您的答复。 如果必须使用三个或更多 DS90UB953、请说明如何设置器件地址。  DS90UB953只能 支持两个 器件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    串行器可能具有相同的 IDX 地址 、并且仍然可以通过 I2C 别名单独访问。 在 DS90UB954上、可通过寄存器 SER_ALIAS_ID (0x5B)将串行器别名配置为唯一值。 其他目标器件可以在 targetID 和 targetAlias 寄存器中配置。 对于使用此方法进行 p[[ass Through 的事务、必须启用 I2C 直通。  

    此致!

    佐伊