Thread 中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1
工具与软件:
我们使用 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1、想要 延长传输距离
、就像这样使用:我们需要传输视频数据和控制指令、双向传输; 请推荐我转接驱动器或 其他方法、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们使用 DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1、想要 延长传输距离
、就像这样使用:我们需要传输视频数据和控制指令、双向传输; 请推荐我转接驱动器或 其他方法、谢谢!
Bruce、您好!
感谢您分享有关系统的附加信息。 为了达到此处讨论的50m 距离、需要多个串行器解串器对。 示例系统如下所示:
DS90UB953 -> DS90UB954 -> DS90UB953 -> DS90UB954
请注意、DS90UB953的输入数据速率限制为每通道832Mbps。
其次、可实现的确切电缆长度取决于系统设计。 FPD-Link 器件具有通道规范文档、其中定义了在会 影响 电缆长度的整个频率范围内必须满足的总 S 参数结果。 最终、只要满足信道规格、FPD-Link 器件就不局限于设定的传输距离。
此致!
佐伊
Bruce、您好!
串行器可能具有相同的 IDX 地址 、并且仍然可以通过 I2C 别名单独访问。 在 DS90UB954上、可通过寄存器 SER_ALIAS_ID (0x5B)将串行器别名配置为唯一值。 其他目标器件可以在 targetID 和 targetAlias 寄存器中配置。 对于使用此方法进行 p[[ass Through 的事务、必须启用 I2C 直通。
此致!
佐伊