This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:大多数电路板上的 EPAD 短接至1V8

Guru**** 1797640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417484/ds90ub935-q1-epad-short-to-1v8-on-majority-cohort-of-boards

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

您好!  

我们最近在当地制造商处组装了一批20个串行器板。 在该批次中、超过75%的电路板上存在1V8至 GND 短路:

没有短路的电路板、用 TI DS90UB954 EVK 短暂锁定、我们甚至可以读取/写入远程寄存器、但随着时间的推移、电路板逐渐发热、我们看到 1V8和 GND 的净电阻减小。

在发生短路的电路板上、我们进行了隔离、短路发生在封装(EPAD)下方或一侧 裸露的铜上 、如下所示:

短接电路板的 X 射线图像连接到此螺纹。

此外、我们  只需使用焊锡编织物对 QFN 引脚加热、就可以减少短路(请参阅增大 EPAD/GND 和1V8之间的电阻)。 这些电路板在1V8电源轨上绕过120mA、除了串行器之外、不连接任何其他负载、串行器与合作伙伴锁定。

我们按照以下应用手册遵循了 QFN 焊接指南中的 CPL 规范: www.ti.com/.../slua271c.pdf

我们怀疑 EMS 存在过多的锡膏或模版问题、但希望获取 TI 对于 在下一个 MP 构建中修复此问题可能会出现的建议。  

提前感谢、

Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、这是我们的串行器板 schematice2e.ti.com/.../1682.serdes.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    这是您第一次使用这些电路板构建吗?

    您是否遵循了数据表中提供的模版? 您可以在   数据表的封装选项附录中找到该信息。  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、  

    是的、这是我们第一次在本地使用这种 EMS 进行构建、我们没有对模板设计进行完全控制。  

    我们将在 DV 版本中修复该问题 感谢您的快速响应!

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、  

    重新打开该线程、以确保我们不会遗漏除模板之外的任何其他因素、并查看是否有任何其他可能导致电路板过热的因素。 我们以前使用的是另一种 EMS、但随着时间的推移、它也开始发热。  

    谢谢!

    Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    我唯一想要想到的是  数据表内封装选项附录中的建议、并确保它们遵循回流/焊接工艺(请参阅以下应用手册)。  

    AN-2029操作和处理建议(修订版 H)

    请注意、这是我们第一次遇到此类故障。 这些就是 我们可以提出的所有想法。  

    Glenn