This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:具有不同后缀(DR 和 DG4)的器件之间有何差异?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418637/sn65hvd230-what-is-the-difference-between-devices-with-different-suffixes-dr-and-dg4

器件型号:SN65HVD230

工具与软件:

我一直使用 SN65HVD230DG4、但由于 ESG 支持、因此建议使用 SN65HVD230DR。

若要切换到带有 DR 后缀的器件、请告诉我以下内容。

①Is SN65HVD230DR 和 SN65HVD230DG4之间的镀层材料不同? 请告诉我每一项的材料。

我知道这两个器件都支持无铅作业、但我想知道材料和结构上是否有差异。

②How 从 SN65HVD230DG4切换到 SN65HVD230DR 是否有助于 ESG?

③Is SN65HVD230DG4和 SN65HVD230DR 在环境电阻(热寿命等)方面是否有差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito-San、

    1.不,材料是一样的。 G4是 TI 用于区分无铅器件和含铅器件的方法。 现在、所有 TI 器件都是无铅的。

    2.我们会研究这个问题并回复您。

    3.不,设备是相同的。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San

    感谢您的评论。

    请参考以下评论。

    1.不,材料是一样的。 G4是 TI 用于区分无铅器件和含铅器件的方法。 现在、所有 TI 器件都是无铅的。

    →当我在网上搜索时,我看到了   G4设备终端涂层的信息   CUNiPdAu  终端涂层  是什么  CUNiPdAu 或 CuSn .
        是否理解没有这种区别是正确的? 只适用于 SN65HVD230的(__LW_AT__Ω)

    2.我们会研究这个问题并回复您。

    →谢谢。  请重新回复。

    3.不,设备是相同的。

    →感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San

    我再问一个问题。

    如果 DG4和 DR 是相同的材料、请告诉我为何保留 G4的型号。

    关于 ESG、我假设卷带封装会促成 ESG。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DG4号不再存在。 这是 D R G4、与 DR 相同。

    卷带很大、因此比管装效率更高、使用剪切带可以轻松实现较少数量的卷带。 但是、主要改进来自于仅有一种封装选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱曼。

    您的回答是否理解 ESG 改进的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;拆卸管装包装机可消除其环境影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens-San

    我理解。 非常有帮助。

    谢谢你。