工具与软件:
尊敬的 Expert:
TCAN1145是否可以通过 FD 消息唤醒? 我知道它可以通过 F 消息唤醒。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
TCAN1145是否可以通过 FD 消息唤醒? 我知道它可以通过 F 消息唤醒。
北IDA
TCAN1145-Q1是一款选择性唤醒 CAN 收发器、可通过典型 CAN 总线 WUP、CAN FD 或传统 CAN 以及特定于各个 CAN 节点的已配置唤醒帧进行唤醒。 但是、唤醒帧只能是传统 CAN 消息、CAN FD 不能是。 市场上的任何选择性唤醒 CAN 收发器也是如此。 TI.com 上的 TCAN1145-Q1产品文件夹中提供了一份应用手册、介绍了选择性唤醒/局部联网功能以及如何在 TCAN1145-Q1收发器上启用此功能。
此致、
Eric Hackett