This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:FD 唤醒

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418306/tcan1145-q1-fd-wake-up

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TCAN1145是否可以通过 FD 消息唤醒? 我知道它可以通过 F 消息唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    TCAN1145-Q1是一款选择性唤醒 CAN 收发器、可通过典型 CAN 总线 WUP、CAN FD 或传统 CAN 以及特定于各个 CAN 节点的已配置唤醒帧进行唤醒。 但是、唤醒帧只能是传统 CAN 消息、CAN FD 不能是。 市场上的任何选择性唤醒 CAN 收发器也是如此。 TI.com 上的 TCAN1145-Q1产品文件夹中提供了一份应用手册、介绍了选择性唤醒/局部联网功能以及如何在 TCAN1145-Q1收发器上启用此功能。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您说 TCAN1145可以通过 CAN FD 唤醒、唤醒帧必须是传统 CAN 消息。 如何理解它?  在其他方面、 如果我想通过 CAN FD 唤醒 TCAN1145、如何操作和配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    唤醒脉冲可以是 CAN FD、因为它只是一种显性-隐性-显性脉冲。 但是、唤醒帧是配置用于特定唤醒收发器的完整 CAN 帧、不能是必须是经典 CAN 的 CAN FD。 如果客户希望使用选择性唤醒、则必须是传统 CAN、不能是 CAN FD。

    此致、

    Eric Hackett