This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:通过50kHz 交流电力线进行数据传输

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418626/thvd8000-data-transmission-over-an-50khz-ac-power-line

器件型号:THVD8000

工具与软件:

您好!

我们正在开发一个应用、即电力线必须是50kHz 到100KHz 之间的方波或正弦波(尚在开发中)、然后它将在接收器中整流以提供10V 1A 的直流负载。

由于没有其他电缆可用、因此我们需要通过该高频交流电源线发送和接收数据(半双工也可以)。

我担心电源信号的上升沿和下降沿可能会影响通信。 我们计划使用5MHz 作为 传输速率较慢的运营商(大约14400个 Bauds 会很好)

可以使用 THVD8000吗?

如果不是... 您能给我们提供一些关于其他器件的建议吗?

此致!

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我们正在研究一项应用、其中电源线必须是50kHz 到100KHz 之间的方波或正弦波(正在开发中)

    THVD8000的接收器上有一个带通滤波器、因此、如果您确实使用了5MHz 载波频率、那么接收器应能够通过其高通滤波器滤除50kHz~100kHz 频率。 我相信5MHz 滤波器的低端会在较低频率时具有大约2.5MHz 的截止频率、因此50kHz~100KHz 的衰减应该足以阻止它。  

    Unknown 说:

    使用14400的波特率和5MHz 载波频率确实可行、因为您的数据基频是10倍以上。  

    、然后在接收器中对其进行整流以提供10V 1A 的直流负载。

    THVD8000具有大约~25 Ω 的驱动器。 您的电路在1A 负载下的阻抗约为10欧姆(10V/1A=10欧姆)。 我仍然怀疑 THVD8000能够通过此负载驱动、但您可能需要使用转接驱动器来确保它能够正确地通过负载驱动。  

    我们在此处提供了2个有关如何将转接驱动器与 THVD8000配合使用的设计指南: https://www.ti.com/lit/ug/tiduf48a/tiduf48a.pdf?ts = 1727468487733&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-010935

    https://www.ti.com/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts = 1727468653238&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000

    只是为了验证、您希望支持的最大电缆长度是多少? 使用更高的载波频率会降低您可以支持的最大距离。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、感谢您的回答... 分析所有内容需要花费我一段时间。

    电缆长度在1到2米之间、因此不会出现任何关于反射波和并联阻抗的问题。

    此致!

    Miguel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    1~2米长的电缆肯定应该 足够短、以便我们的器件可以驱动它、而无需担心距离衰减信号(反射非常小)。  

    我们在 ti store 和 digikey 上提供了器件评估模块。 您可能需要其中两个进行测试、但如果您对原型设计感兴趣、我建议仅使用 THVD8000 (没有转接驱动器)进行测试、看看它是否可以在最大电流消耗条件下通过电力线负载进行驱动。

    -鲍比