Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
工具与软件:
您好!
我们正在开发一个应用、即电力线必须是50kHz 到100KHz 之间的方波或正弦波(尚在开发中)、然后它将在接收器中整流以提供10V 1A 的直流负载。
由于没有其他电缆可用、因此我们需要通过该高频交流电源线发送和接收数据(半双工也可以)。
我担心电源信号的上升沿和下降沿可能会影响通信。 我们计划使用5MHz 作为 传输速率较慢的运营商(大约14400个 Bauds 会很好)
可以使用 THVD8000吗?
如果不是... 您能给我们提供一些关于其他器件的建议吗?

此致!
Miguel