This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:复位期间、DP83867I nINT/nPWRDN 引脚上的 CCM_CLK 信号出现问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419459/dp83867ir-issue-with-ccm_clk-signal-on-dp83867i-nint-npwrdn-pin-during-reset

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

我们的设计面临一个问题、其中涉及  DP83867I  以太网 PHY。 。  nINT/nPWRDN  连接到处理器  CCM_CLK  信号、该信号最初用作时钟、但稍后重新配置为 GPIO。 具体细节如下:

  • 连接:   nINT/nPWRDN  引脚的电压  DP83867I  连接到处理器的  CCM_CLK0  常见。
  • 行为: 在复位时 CCM_CLK0 引脚输出约的时钟信号 20毫秒 之后 nRESET_OUT 之后生效。 在此时间段之后、我们更改的函数 CCM_CLK0 用作应用的 GPIO。
  • 问题:  在复位期间、而  nINT/nPWRDN  引脚处于输入状态  nPWRDN  模式下、它将承受来自的时钟信号  CCM_CLK0 . 在复位之后、我们进行重新配置  CCM_CLK0  用作 GPIO、并开关  nINT/nPWRDN  引脚分配、以用作中断。
  • 关注:  我们担心复位时的时钟信号会导致 PHY 的断电功能出现问题、或者在引脚稍后切换到中断模式时产生干扰。

该时钟信号是否会导致 PHY 的行为出现任何问题、尤其是在复位阶段或转换时  nINT/nPWRDN  最大电压  SysConfig  是什么? 是否有建议的方法来缓解由时钟信号引起的任何潜在问题?

非常感谢您提供任何见解或指导!

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    感谢您提交您的问题、我很乐意提供帮助。

    是的、我认为这会导致一些问题、PHY 将在时钟处于活动状态时进入 PWDN 模式、但一旦正确配置 GPIO、PHY 就能够正常加电。 但这有点凌乱、需要验证。

    为了完全避免这种混淆、我建议在 SoC 将 CCM_CLK 配置为 GPIO 时使 PHY 保持复位状态。 SoC 处于所需配置后、它可以将 PHY 从复位状态释放。

    我希望这对您的应用有所帮助!

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:


    感谢您提供有用的答案! 作为一种可能的解决方案、是否会在 CCM_CLK 从时钟转换到 GPIO 后通过 MDIO 对 PHY 执行复位、以确保 PHY 按预期工作? 我们将此视为一种基于软件的方法、以避免由初始时钟信号引起的任何问题。

    期待您的建议。

    此致、

    Hamza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    硬件信号(即 PWDN 和 RESET)的优先级高于 MDC/MDIO。 MDIO 复位(寄存器0x1F = 8000)可能有效、但请注意、它不会导致 PHY 对引导加载引脚进行重新采样。 如需更多信息、请参阅此常见问题解答。 客户必须对此进行验证、以确保 PHY 按照预期的配置启动。

    实现这一点的最可靠方法是通过 RESET 引脚将 PHY 保持在硬复位状态、或在 CCM_CLK 正确配置后触发硬复位。

    此致、

    Alvaro