工具与软件:
您好!
我们的设计面临一个问题、其中涉及 DP83867I 以太网 PHY。 。 nINT/nPWRDN 连接到处理器 CCM_CLK 信号、该信号最初用作时钟、但稍后重新配置为 GPIO。 具体细节如下:
- 连接: 。 nINT/nPWRDN 引脚的电压 DP83867I 连接到处理器的 CCM_CLK0 常见。
- 行为: 在复位时 CCM_CLK0 引脚输出约的时钟信号 20毫秒 之后 nRESET_OUT 之后生效。 在此时间段之后、我们更改的函数 CCM_CLK0 用作应用的 GPIO。
- 问题: 在复位期间、而 nINT/nPWRDN 引脚处于输入状态 nPWRDN 模式下、它将承受来自的时钟信号 CCM_CLK0 . 在复位之后、我们进行重新配置 CCM_CLK0 用作 GPIO、并开关 nINT/nPWRDN 引脚分配、以用作中断。
- 关注: 我们担心复位时的时钟信号会导致 PHY 的断电功能出现问题、或者在引脚稍后切换到中断模式时产生干扰。
该时钟信号是否会导致 PHY 的行为出现任何问题、尤其是在复位阶段或转换时 nINT/nPWRDN 最大电压 SysConfig 是什么? 是否有建议的方法来缓解由时钟信号引起的任何潜在问题?
非常感谢您提供任何见解或指导!
感谢您的帮助!