This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:使用晶体的 RMII 从模式

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419317/dp83tc812r-q1-rmii-slave-mode-using-crystal

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

我是否可以询问在将 DP83TC812-Q1设置为 RMII 从模式时是否可以使用晶体(50MHz)? 如图(数据表8.4.12.2)中所示、这里只提到了振荡器设计、而晶体(25MHz)仅在 RMII 主模式下使用。

决定不使用振荡器是因为考虑了低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    我正在研究这件事、我将在星期四之前回复您。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    在 RMII 从模式中、50 MHz 输入应该与主器件(或 MAC)同步。 这就是我们推荐振荡器的原因。 使用晶体是不可能的。

    此致、

    Melissa