请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812R-Q1 工具与软件:
我是否可以询问在将 DP83TC812-Q1设置为 RMII 从模式时是否可以使用晶体(50MHz)? 如图(数据表8.4.12.2)中所示、这里只提到了振荡器设计、而晶体(25MHz)仅在 RMII 主模式下使用。
决定不使用振荡器是因为考虑了低功耗。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我是否可以询问在将 DP83TC812-Q1设置为 RMII 从模式时是否可以使用晶体(50MHz)? 如图(数据表8.4.12.2)中所示、这里只提到了振荡器设计、而晶体(25MHz)仅在 RMII 主模式下使用。
决定不使用振荡器是因为考虑了低功耗。