This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:串扰

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413854/tdp2004-crosstalk

器件型号:TDP2004

工具与软件:

您好!  

"通道间 XTALK FEXT"是以"在10MHz 到10GHz 范围内的最小值、 标准化为0dB 的 EQ 增益"形式给出的、因此这是非常好的情况。 没有任何关于下一页的评论(对不起第一页)

您能否提供:

-下一个典型
-下一个最大值
-典型的 FEXT
-最大 FEXT

谢谢!

BR
Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTALK 参数可在数据表中找到:

    -60dB 下一个

    -40dB FEXT  

    两者的测量方式如下: 10MHz 至10GHz 范围内的最小值、标准化为0dB 的 EQ 增益  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    谢谢、但遗憾的是、这不是答案。

    -60接下来,-43 FEXT 看起来像营销数据(因为确切地" 最小值 需要多长时间 10MHz 至10GHz 范围")。
    我想获得更多工程数据、我已经提到过:  

    -下一个典型
    -下一个最大值
    -典型的 FEXT
    -最大 FEXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    对不起,我误解了你的要求。 下面是来自器件表征的一些数据。

    仅当 EQ 指数和直流增益设置为0时、我们才具有以下数据:

    频率 接收接下来的帧 RX-TX FEXT 发送接下来
    10kHz -72dB -70db -72dB
    2GHz -52dB -52dB -51dB
    10至4 GHz -47dB -46db -50dB
    10至6 GHz -49dB -42dB -48dB
    8 GHz -48dB -38dB -48dB
    10GHz -46db -35db -47dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零  EQ 指数和直流增益是典型值还是最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是典型情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!