https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413854/tdp2004-crosstalk
器件型号:TDP2004工具与软件:
您好!
"通道间 XTALK FEXT"是以"在10MHz 到10GHz 范围内的最小值、 标准化为0dB 的 EQ 增益"形式给出的、因此这是非常好的情况。 没有任何关于下一页的评论(对不起第一页)
您能否提供:
-下一个典型
-下一个最大值
-典型的 FEXT
-最大 FEXT
谢谢!
BR
Nikita