This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:单向与双向 ESD

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420727/esd321-unidirectional-vs-bidirectional-esd

器件型号:ESD321
Thread 中讨论的其他零件:Strike

工具与软件:

大家好、团队成员:

我知道、大多数 ESD 是双向结构。 它可能包含 正负 ESD 冲击。 我很奇怪、是否会有只需要保护以免受正 ESD 冲击的情况。

它看起来双向优于单向。 为什么我们开发单向 ESD?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    单向器件仍然可以钳制负 ESD 冲击、实际上它们在负极性下具有较低的击穿电压、因此它们将具有较低的 Clampng 电压、以应对负 ESD 冲击。 对于仅在正电压范围内摆动的 USB 等接口、优先选择该放大器、因为控制器 IC 通常对负电压非常敏感。

      

    下面是正 TLP 和负 TLP 曲线的片段。 如果比较不同 TLP 电流下的钳位电压、您会注意到同一 TLP 电流的负冲击(GND 至 IO)具有较低的钳位电压。  

    我们的 ESD 基础培训 详细介绍了这些主题。  

    此致、

    Sebastian