This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:DRP 应用中的引脚连接

Guru**** 2847580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420316/tmuxhs4446-pin-connections-in-drp-application

器件型号:TMUXHS4446

工具与软件:

您好!

我有一个非传统应用需要通过单个 USB-C 连接器支持 DP 输入和 DP 输出。

我的多路复用器架构涉及 TMUXHS4446、但我想澄清 连接器侧引脚如何连接到系统侧和 DP 引脚。 我看到表6-3和表6-4根据多路复用器是在拉电流应用还是灌电流应用中使用来提供引脚排列。 由于我不严格遵循发送器或接收器应用、因此我不知道如何解读该表。 根据我能说的内容、无法判断器件是处于拉电流还是灌电流状态、因此 TI 尝试通过展示如何将引脚连接到连接器来使 DP 通道和 USB 信号一致、来简化设计。

我真正想要的是一个表格、其中显示了为每个 CONF[2:0]模式连接了哪些引脚编号。

例如、如果 CONFIGG[2:0]= 010、引脚39 (DP0+)是连接到引脚34 (CRX2+、源极)还是连接到引脚31 (CTX2+、灌电流)?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    有一个应用手册 使用 TMUXHS4446交叉点多路复用器的 Type-C 交替模式应用、我相信它可以解决您的问题。 您能否查看此应用手册、并告知我您是否需要进一步的澄清?

    您认为 TMUXHS4446本身没有拉电流或灌电流的概念、 PD 控制器负责协商供电方和受电方的角色、然后根据分配实现的具体支持适当配置 TMUXHS4446。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到了该应用手册、但仍然被表3-1弄糊涂了。 我认为该表试图应对 USB Type-C 连接器上 DFP 与 UFP 的通道翻转。 我真的对与 TMUX 器件隔离的东西感兴趣、具体取决于配置设置、哪个引脚编号连接到哪个引脚编号。  

    是否可以从数据表中的表6-3或6-4中的引脚名称中提取引脚编号?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    可以、您可以参考表6-3进行拉电流侧引脚分配、参考表6-4进行灌电流侧引脚分配。 我采用表6-3并将其进行了一点扩展、以作为示例。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我仍然对"表6-3的源极侧引脚分配和表6-4的灌电流侧引脚分配"语句感到困惑。

    作为一个具体示例、如果我查看表6-3、CONF=010、我会看到 DP0连接到 CRX2。 这意味着 DP0 (引脚39/40)连接到 CRX2 (引脚33/34)。 但是、如果我查看表6-4、CONF=010、会说 DP0连接到 CTX2。 这意味着 DP0 (引脚39/40)连接到 CTX2 (引脚30/31)。 由于 CONF 寄存器是相同的(010)并且该器件没有拉电流或灌电流感、39/40无法同时连接到33/34和30/31。

    同样、我知道数据表中假设我们通过匹配名称将 TMUX 器件连接到 USB-C 连接器引脚。 这样、DP0将会自然地显示在正确的 USB 对上 、具体取决于它是供电方还是受电方。 由于我没有将 TMUX 直接连接到 USB-C 连接器、因此我不能依赖数据表中的命名约定、我想了解哪些引脚编号连接在一起。

    希望这有助于解释我的担忧。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    我理解你的困惑。 回到应用手册中的表3-1、  

    对于源应用、TMUXHS4446 CRX2连接到 Type-C 连接器 SSRX2、CTX2连接到 Type-C 连接器 SSTX2、CTX1连接到 Type-C 连接器 SSTX1、CRX1连接到 Type-C 连接器 SSRX1。   

    对于接收应用、TMUXHS4446 CRX2连接到 Type-C 连接器 SSTX2、CTX2连接到 Type-C 连接器 SSRX2、CTX1连接到 Type-C 连接器 SSRX1、CRX1连接到 Type-C 连接器 SSTX1、如下所示。

    您还可以使 TMUXHS4446和 Type-C 连接器之间的连接在源端和接收端应用之间保持一致、但在源端和接收端应用之间交换 DP 通道连接。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以忽略 Type-C 连接器的命名约定和引脚编号、只关注 TMUX 器件的内部开关和引脚? 我的架构没有将 CTX/CRX 引脚连接到 Type-C 连接器、因此对我没有帮助。

    在我的上一个示例中、如果 CONF=010、引脚39/40 (DP0)是连接到引脚33/34 (CRX2)还是引脚30/31 (CTX2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    DP0引脚(引脚30/40)连接到引脚33/34。

    谢谢

    David